This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050数据表更改了 ESD 参数值

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273190/sn65hvd1050-sn65hvd1050-data-sheet-change-esd-parameter-value

器件型号:SN65HVD1050

团队、您好!

为了解决与 SN65HVD1050D CAN 收发器故障相关的问题 、我需要了解 该器件数据表的两个修订版本之间的差异是否有效。

具体而言、我是指人体放 电模型的总线端子电压与 GND 电压规格值。

SLL632B 2010年3月 revion 报告+/- 8kV

SLL632C 2015年2月更新报告+/- 4kV

是否已为此变更发布了 PCN?

谢谢!

马尔科·佩弗蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在版本 C 中这似乎是一个错误;比总线引脚更好地保护逻辑引脚毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Clemens、

    可以很好地直观地了解总线和逻辑引脚之间的差异。

    但问题是、我有一些旧 IC 永不失效、但新闻 IC 永不失效。

    此外、如果标准监管参考是否相等、我也不会否认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    执行的是哪种类型的 ESD 测试? Clemens 的正确之处在于、这只是一个数据表错误、但我想知道正在执行哪种测试、现在却没有通过测试。 此器件的 ESD 等级未改变。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您关注我们的问题。

    收发器 在12VDC 短路测试中失败、因为为了 符合 EMC 法规、 需要51uH 共模扼流圈 (请参阅 SLLA271–2008年1月)。

    我提到 ESD 规格是因为我没有找到用于评估脉冲转换保护的其他参数、我想 它是由内部二极管提供的。

    最近的批次以12/14/16伏出现故障;我使用了一些带有"2CK CLZ1"和"2CK CR8V"标记代码的批次、  

    但我保留了一些 旧的标记"44T-AKHR", 在相同条件和以上不会损坏。 我测试了高达35V 的电压并注意到一种超过20V 的特定行为:共模线圈产生的脉冲瞬态会从70V 永久下降到40V、从"软"钳位变为"强"钳位、而不会影响旧线路驱动器的运行。

    一个 简单的解决方案是替换为 12KV 等效器件、但现在我们 正在寻找客户索赔的答案。

    Ciao、

    马尔科·佩弗蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 ISO 7637测试脉冲、SN65HVD1050的额定电压高达200V (请参阅绝对最大额定值)。 如果您的瞬变具有比这些瞬变更多的能量、则必须更换您的板(请参阅 SLLA271)。

    据我所见、裸片最近还没有发生改变;PCN 20181217000A.2和 PCN 20211123000.2引入了粗糙的引线框架、并改变了成型材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我是指表中指定 ESD 额定值的所有参数。

    我认为旧(2010)和新(2015)数据表之间的差异 解释了我测试的旧器件和当前器件之间的不同行为。

    这不是最近出现的问题、如果 PCN 存在、它可能比2018和2021年 PCN 中指出的要旧。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    ESD 保护不一定表示对电压瞬变的保护、例如 CMC 的直流短路。  Clemens 没错、ISO7637脉冲额定值对于这种测试具有更大的指示性、但即使这样、我们也已经 在较旧的 CAN 收发器中看到了 CAN 总线短路和 CMC 测试方面的问题。  

    较旧器件上的标记表示2014年4月有生产商、较新器件显示12月为2022年、正如 Clemens 所说、当时没有任何设计变化。 您能否提供两组器件的图片?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我自我解释的不好、我提到 ESD 规格的原因仅在于旧数据表和新数据表中的值发生了变化;我同意 Clemens 的观点、他在版本 C 中和 ISO763脉冲中将这解释为印刷错误。

    我的旧器件标有2014年、Clemens 表示最近没有更换过、他列出的 PCN (20181217000A-2和20211123000.2)我认为是2018年和2021年。

    谢谢!

    很抱歉我的坚持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    无需担心、在 ESD 点上已了解。 我来检查您提供的代码、确保这些器件确实是同一个器件。 这款器件有多个版本- SN65HVD1050、SN65HVD1050A 和 SN65HVDA1050A -我想确保您拥有的器件型号都是相同的。 我会在业务结束时回复您、并在 CST 2023年09月27日 中提供回复。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    订购代码是 SN65HVD1050DR、器件标识是 VP1050。

    明确地说、为了解决我的问题、我需要弄清楚我的团队是否忽略了此收发器的 PCN。

    马尔科·佩弗蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco

    很抱歉这么晚才回复、但是理解了。 我检查了两个器件的批次追踪代码以防万一、但它们实际上是正确的器件型号。 再次搜索 PCN、我发现其他较旧的版本(2009和2010年版本)都与初始化电路的重新设计有关、并更新了数据表以反映逻辑电平引脚上的绝对最大额定值。  

    您说过这是一个旧问题、但您已经看到过、除了2014年的器件、您是否在其他旧器件上看到过它? 我列出的 PCN 显然对您手头的设备没有任何影响。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克

    不用担心、我说过这是一个由 Clemens 提出的与 PCN 2018和 PCN 2021相关的旧问题。

    通过 发现一项内部研究、发现只有一个与 Cu 认证相关的 PCN 2013。

    如果您确认没有比我自项目开始以来一直保留的旧2014器件更新的 PCN、我想我的问题应该能在这方面得到解决。

    我感谢你和克莱门斯

    马尔科·佩弗蒂