This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:SN65LVDS93ADGG

Guru**** 2680825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275747/sn65lvds93a-sn65lvds93adgg

器件型号:SN65LVDS93A

尊敬的团队

我们需要  器件型号 SN65LVDS93ADGG 的最高结温(ºC)

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marisa、

    该器件上虚拟结温的最大建议工作条件为105°C

    此致、

    凯西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Casey 你好  

    非常感谢

    马里萨