This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:TUSB501-Q1

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275640/tusb501-q1-tusb501-q1

器件型号:TUSB501-Q1

你好

我已经下载了 TUSB501-Q1器件的 IBIS-AMI 模型文件(sllm360.zip)。 我注意到仿真是使用 ADS 工具执行的。 由于我必须使用 hyperlynx 进行仿真、我只是想知道是否可能有 pdf 格式的原理图或更详细的描述如何实现 模型。

我曾尝试在 Hyperlynx 中实施电路、但似乎不能正常工作。

谢谢大家

此致

罗伯托·特奥多里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    很遗憾、我无法提供器件原理图。 IBIS-AMI 模型存在什么问题?

    如果您能够使用、还会有一个 HSpice 模型。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该产品说明书中提供了详细的电气特性、如果您需要更多详细信息、还提供了典型应用原理图。