This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:DS160PT801

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276176/ds160pt801-ds160pt801

器件型号:DS160PT801

您好、TI 团队:

我们有两个 用例、

1.  将第1个 FMC 连接器的 SerDes 线路与 DS160PT801的0:3线路连接到 Intel 主板 作为 RC

2.   将第二个 FMC 连接器的 SerDes 线路  与 DS160PT801的4:7线路连接到 NIC 卡 作为 EP

两个 FMC 连接器都 与 EP 或 RC 无关

以下是几个问题:

1.这种配置可以通过 DS160PT801实现?

2.是否可以从 Die0回送到 Die1?

请在 FYR 下面找到该快照

 

谢谢。此致、

Prashanth PAI B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prashanth、

    Unknown 说:
    1. 这种配置可以通过 DS160PT801实现?

    链路可能会分叉、这可以在 DS160PT801的配置过程中进行配置。

    Unknown 说:
    2. 这是否可以从 Die0回送到 Die1?

    器件内部没有内部环回功能、因此必须在外部配置环回。

    此致!

    Evan Su