This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83822I:使用 DP83822进行链路调试

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276228/faq-dp83822i-link-up-debug-with-dp83822

器件型号:DP83822I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您发现 DP83822的链路建立问题并且 VDDA 在3.3V 下运行、请参阅以下注释:

    • 检查寄存器0x0421以查看 AVDD 电平和 VDDIO 电平是否与所需输出匹配。 寄存器0x0421 bit[2]=1表示3.3V VDDA

         

    • 如果寄存器0x0421与所需的结果不匹配、请将0x041F 寄存器写入所需的电压电平。 写入寄存器0x041F bit[12]= 1。