This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ]自动协商能否在100Mbps 的强制模式下建立链路?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276226/faq-can-auto-negotiation-link-up-with-force-mode-on-100mbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DUT

    连接方

    链路接通/无链路接通

    自动协商

    自动协商

    链路接通

    强制模式100Mbps

    强制模式100Mbps

    链路接通

    自动协商

    强制模式100Mbps

    无链路建立

    注:

    当 PHY 最初设置为自动协商模式并且您想要将 PHY 编程或配置为强制100Mbps 模式时、为了在强制模式100Mbps 下执行链路、需要在软件配置后进行软件复位(0x001F 至4000)。