This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:光纤网络接口参考设计

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T, TIDA-00088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275907/onet8551t-optical-network-interface-reference-design

器件型号:ONET8551T
主题中讨论的其他器件: TIDA-00088

您好:

我需要开发一个嵌入式系统、使用板载 SFP (如组件)来处理1Gb 以太网。  我发现旧的 Onet 应用手册、但发射激光似乎不是源电缆。  目前是否有较新器件的应用手册?  我链接了 ONET8551T、但不一定需要/想要使用该特定器件。  我只需要支持千兆位速率。

感谢任何帮助或指导。

谢谢

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    当前的 Onet 产品系列提供我们最新的器件、如果器件有相关器件的应用手册、将在器件主页上突出显示该器件的应用手册。 您是否有感兴趣的器件用于您的应用。  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥:

    感谢您的答复。  我将介绍 TIDA-00088参考设计。  似乎可以获取特定的 TI 组件、但 TOSA/ROSA 非 TI 器件似乎已超过 EOL。  是否有采用电流/可以获得的光学器件的类似参考设计?

    谢谢。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    遗憾的是、您重点介绍的参考设计是我们最新的参考设计、我们没有任何其他应用手册或参考设计来突出这些器件在本应用中的应用。

    此致、

    伊格纳西奥