This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:节能模式

Guru**** 2894970 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275276/ds560df810-power-saving-mode

器件型号:DS560DF810

TI 您好

我将 DS560DF810多路复用器用于  CPRI 应用。 当我的前面板端口未连接 QSFP-DD 时、我希望打开 DS560DF810 多路复用器并节省一些电量。 这是可行的吗? 思考的方向是通过一些 I2C 寄存器配置。

此致、
索哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohail:

    DS560DF810不具有"关断"或低功耗"待机"功能。  但是、您可以禁用未使用的设备通道、以帮助节省功耗。

    您是否有特定的功率目标尝试实现?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

    我不是在尝试满足特定的电源目标。 我只想在可能的情况下节省电力。

    您能否向我提供禁用未使用通道的设置?

    此致、
    索哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohail:

    您如何配置重定时器?  您使用的是 C API 还是原始宏写入?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Drew

    我可以访问重定时器的 SM 总线。 是的、原始宏写入。 我是对吗?

    谢谢
    索哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohail:

    我可以详细介绍哪些宏需要在下周早些时候调用。

    我还想注意、我们建议在系统中使用 C API 来配置此重定时器。  此内容可在 mysecure 页面上找到。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sohail:

    请使用 RX 禁用(0x4E)宏和相关序列。  这些内容在 mysecure 的编程指南中。

    谢谢。
    德鲁