This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:存储温度和工作温度

Guru**** 2696195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276504/pca9548a-storage-temperature-and-operating-temperatures

器件型号:PCA9548A

您好!

我在确定某个 MIL 规范时遇到了一些困难。  一些 IC 的组件!

我注意到其中一些器件有所谓的储存温度。 那么、我要问的问题是:

如果 组件暴露的温度高于工作温度而低于 存储温度,将会发生什么情况?

例如、对于 P/N PCA9548ADB 、 存储温度定义为 -65°C ~ 150°C 、 自然通风条件下的工作温度 定义为-40°C ~ 80°C

如果在高于或低于工作温度的温度下为 CCA 加电后将 CCA 置于热室中、P/N PCA9548ADB 将发生什么情况

但位于存储温度示例中:

运行 CCA @-50°C  

或运行 CCA @ 125°C

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maher:

    如果 组件暴露在高于工作温度且低于 存储温度的更高温度下将会发生什么情况?

    存储温度的绝对最大额定值可在数据表第5页的第6.1节中找到。 超过此温度>150C 可能会对 IC 造成永久损坏、并且器件在违反规范后可能无法正常运行。  

    最大和最小工作温度也列在第5页的"建议工作条件"一节下的第6.3节中。  

    如果您决定 IC 在低于或高于建议的最小/最大工作条件下运行、那么违反这些温度规格就意味着无法再保证电气规格。 可能会也可能不会对器件造成永久损坏。 IC 的永久性损坏由 ABS 更密切地确定。 提供了最大工作条件。  

    [quote userid="578501" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276504/pca9548a-storage-temperature-and-operating-temperatures

    如果在高于或低于工作温度的温度下为 CCA 加电后将 CCA 置于热室中、P/N PCA9548ADB 将发生什么情况

    但位于存储温度示例中:

    运行 CCA @-50°C  

    或运行 CCA @ 125°C

    [/报价]

    不加电的热室内的 PCA9548ADB 适用贮存温度规格。 只要环境温度不低于或高于数据表中存储温度的绝对最大条件、我们就保证不会对器件造成永久损坏。  

    如果您在高于/低于记录中最大/最小规格的温度下操作 PCA 设备。 则器件无法保证电气规格。  

    即、在-50C 或125C 下运行(意味着为器件供电)将违反 rec。 从而无法再保证电气规格。  

    要记住的另一点是、流经器件的最大 ICC 电流不应超过-100mA 到100mA。 这在 ABS 中找到。 条件。  

    增加过多的环境热量以及运行器件最大值会导致 Icc、IO、II ABS 显著增加。 如果超出这些规格、则可能对器件造成永久损坏的最大规格。 请确保您测试 PCA 设备时的温度不会导致电流上升/下降到设备的最小/最大规格以下。 否则、可能会发生永久性 IC 损坏。  

    此致、

    泰勒