This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV:EMC 测试报告请求

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276701/tcan1042hgv-emc-test-report-request

器件型号:TCAN1042HGV

高支持团队。

一位客户正在考虑将此产品用于替代另一家公司的产品、并已请求提供 EMC 测试报告。

您能否获取 TCAN1042HGVDR 的 EMC 测试报告?

谢谢。

林宇太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hayashi-San:

    您知道客户要求的 EMC 测试报告是什么吗? 我们有一份来自 Zwickau (欧洲 OEM)、J2962 (北美 OEM)和 C&S (ISO 一致性)的报告。 请向我发送一封要求提交报告的电子邮件、我会将这些文档转发给您。 您可以通过单击我的 E2E 名称找到我的联系信息。  

    如果此应用不需要 TCAN1042的±70V 总线故障保护功能、我建议客户考虑 TCAN1044A。 这是新一代的8引脚 CAN 收发器、仍支持高达±58V 的总线故障保护、同时由于采用新设计、因此具有更高的支持数据速率、更大的 Vio 范围和更好的长期供电能力、从而提供更好的 CAN 性能。 如果您有任何关于此器件的问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特