This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:未使用的引脚和未使用的通道

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276683/ds125br800-unused-pins-and-unused-channels

器件型号:DS125BR800

客户正在 SMBus (从模式)下测试用于 JESD204B 的 DS125BR800中继器。

如何连接未使用的引脚 、例如 MODE、READ_EN 和 ALL_DONE?

如果客户仅使用4或6个通道、如果永久未使用、应如何连接这些通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    模式:这个引脚 在 SMBus 模式中保持对输出驱动器特性的控制。 可以通过将寄存器0x08[2]置为有效来覆盖 MODE 引脚控制。

    READ_EN:该引脚在 SMBus 从模式下作为 SD_TH 运行。 可通过将寄存器0x08[6]置为有效来覆盖 SD_TH 引脚控制。

    ALL_DONE:在 SMBus 从模式下、这个引脚是一个"无关"输出。 它可以保持悬空或连接到 GND。

    可以通过 SMBus 寄存器写入将未使用的通道断电。 首先通过置位寄存器0x02[0]来覆盖 PWDN 引脚控制,然后通过寄存器0x01禁用特定通道。 当通道被禁用时、它们的输入/输出引脚是"无关"的并且可保持悬空或被连接至 GND。

    此致!

    卢卡斯