This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25MB100:IBIS

Guru**** 2926320 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25MB100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276372/ds25mb100-ibis

器件型号:DS25MB100

大家好、团队

您是否会为 DS25MB100提供 IBIS 模型?  我的客户要求它完成他们的设计。  

如果没有适用于 DS25MB100的 IBIS 模型、是否有适用于类似产品的 IBIS 模型?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有可用于 DS25MB100的 IBIS 模型、但我们有 H-SPICE 模型。 为了披露此情况、我们需要先与客户签订 NDA。  

    您能否提供客户姓名以便我检查 NDA 状态?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liu、

    我叫 Hirano、是 TI 日本的 FAE。
    询问 H-SPICE 的终端客户信息如下。

     姓名: Miyazaki Yousuke
     公司名称: Nec Network and Sensor Systems, Ltd.
     电子邮件地址: y-miyazaki-vx@nec.com
     电话:+81-80-1002-7376
     NDA: ICMNDADMA_8996

    请告诉他可以下载 H-Spice 的 URL 并允许他在那里访问。

    此致、

    平野健


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野三

    我直接通过电子邮件向您发送了 HSpice 模型、您能检查一下吗?

    谢谢

    大卫