Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, TCA9511A, TCA9406
主题中讨论的其他器件:TCA9548A,, TCA9406
您好!
我有一个大致类似于以下方框图的系统。

- 我向 TCA9548A 发出命令以断开所有下游通道(将0写入0x70)
- 我向控制卡上的 I2C 从器件写入一些数据。 成功。
- 我向 MUX 发出命令以连接 所示的子卡(将1写入0x70)
- 我重复执行步骤2中的命令。 失败。
- 我重复执行步骤1中的命令。 成功。
- 我重复步骤2。 成功。
将子卡连接到总线似乎会导致控制卡总线上发生错误。 请注意、在连接子卡从设备时、与它进行交谈时没有问题。
在以下示波器捕获中、粉色是 SCL、蓝色是 SDA。 我在方框图中已指明了探测点。 下面的捕获数据是发送到总线的完全相同的命令。 在图1中、子卡未连接。 在图2中、子卡已连接。


感谢您提供任何故障诊断帮助。
谢谢。
迈克尔