This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB 3.0至 SATA3.0桥接器 IC 路线图

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275726/tusb9261-usb-3-0-to-sata3-0-bridge-ic-roadmap

器件型号:TUSB9261

您好!

TI 已发布 TUSB9261 (USB 3.0至 SATA 2.6桥接器 IC)。 我们正在寻找 USB 3.0至 SATA3.0桥接器 IC、它是 TUSB9261的后继产品、但我们在 TI 网站上找不到它。 有任何适用的产品吗? 我还想知道这种类型的 IC 是否是收敛的。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    此器件当前没有计划的后继路由器。  您能否详细说明一下收敛的 IC 是什么意思?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也在寻找一个解决方案、但我发现的都是台湾的公司、没有全球分销商。
    我想知道您是否找到了东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    我进行了快速搜索、很难找到 USB3到 SATA3的桥。  我没有办法推荐。  我已经将这一差距告知了团队、但目前我还不知道有什么解决方案。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在 Google 上几乎无法找到这些信息。
    我问 chatGPT :),他发布了几个制造商:
    Asmedia ASM1351
    JMicron JMS578

    VL715提供。  这可能对您有用。