This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:仅适用于 SATA 的交流耦合电容器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1274546/tusb1002a-ac-coupling-capacitor-for-sata-only

器件型号:TUSB1002A

您好!

我想确认 交流耦合电容器的 仅 SATA 应用程序。
II 在 C (TX2)和 SATA 连接器之间显然具有铁氧体磁珠和49.9 Ω 电阻器。

对于 交流耦合电容器、附近已经有10nF 的 Intel 芯片组 SATA TX 和 RX。
-它是否仍然需要所有 TX1、TX2、RX1和 RX2交流耦合电容器?
-如果是这样,价值如下,对吗?
  TX1、TX2和 RX2 A/C 耦合电容器 :220nF
  RX1 A/C 耦合电容器:330nF

谢谢
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    来回答您的问题

    是否仍需要所有 TX1、TX2、RX1和 RX2 A/C 耦合电容器?

    如果是这样,值如下所示,对吗?
      TX1、TX2和 RX2 A/C 耦合电容器 :220nF
      RX1 A/C 耦合电容器:330nF

    对于 SATA、您需要在1002A 转接驱动器的 TX1 (220nF)、RX1 (330nF)、TX2 (220nF)和 RX2 (220nF)上使用交流耦合电容器。 SATA 器件还应具有交流电容器(最大12nF)。

     

     此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shane:

    感谢您的反馈。

    我对 L/R 终端器有另一个问题。

    请参考上图。

    因为英特尔芯片组 SATA 的 TX 和 RX 上都有10nF。
    我是否应该在芯片组和 TUSB1002A 之间的 RX 路径上添加 FB+49.9?

    谢谢
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您展示的图片是正确的、我来解释一下。

    1002A 将在信号通过前对其发送器执行 RX 检测。 此情况仅发生在转接驱动器的 TX 引脚上、因此需要 FB + 49.9 Ω 电阻器。 10nF 电容器将阻止 RX 检测发生、因此、如果 TX 线路上的这些电容器需要 FB + 49.9欧姆。

    对于 RX 线路、情况并非如此。 RX 线路上不需要 FB + 49.9 Ω 电阻器、因为 RX 检测仅在1002A 的 TX 线路上发生。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shane:

    好的、感谢您的解释。
    我将继续保持设计。

    谢谢
    标记