This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:PWDN 引脚和 PWDN 寄存器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276625/ds125br820-pwdn-pin-and-pwdn-registers

器件型号:DS125BR820

团队、

  • 当 PWDN 引脚被置位时、SMBus 从器件是否仍然有效?
    • 如果可以、我能否使 PWDN 引脚有效并仍然能够使用寄存器0x02和0x01控制器件的 PWDN 状态? 即、当 PWDN = 1时、我是否可以覆盖 PWDN (寄存器0x02)、然后控制不同的通道 PWDN 状态(寄存器0x01)?

谢谢!

谢谢、
Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    是的、即使 PWDN 有效、SMBus 从器件也处于活动状态。 在此模式下、可以控制不同通道 PWDN 状态。

    此致、Nasser