This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:最大速度

Guru**** 2956420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276599/am26ls32ac-max-speed

器件型号:AM26LS32AC

大家好。  AM26LS32ACPWRE4可以接受的最大速度/波特率是多少? 产品说明书中没有提到这一点。  

谢谢。  

阿林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alin:

    10Mbps 是最大 rect。 线性调频脉冲速度。  

    此致!

    帕克·道德森