This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:USB2 I/OV 高于电源 V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USBA225, TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1271617/ts3usb3031-usb2-i-ov-higher-than-supply-v

器件型号:TS3USB3031
主题中讨论的其他器件:TS3USBA225

大家好!

如果芯片通过3V 电源供电、同时 USB2 I/O 输入看到3.3V 电源、可以吗?

谢谢!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    USB2 I/O 输入是什么意思? 您是指 SEL1/SEL2引脚、还是指 USB1+/-和 USB2+/-输入引脚?

    对于 SEL1和 SEL2、如果 Vcc 电压为3V、那么进入这些引脚的最大输入电压应为3V。

    如果您指的是 数据通道引脚(USB1+/-、USB2+/-、D+/-)、那么电压高于 Vcc 应该没有问题、应该不会对器件或信号产生影响。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我指的是 USB2+/-、谢谢

    在另一个线程中发布:TS3USB3031和 TS3USBA225的差分对 IO 引脚和控制 IO 引脚不是失效防护引脚、我们确实关心  差分对 I/O 和 VCC 之间的反向驱动电流以及 选择 I/O 和 VCC

    仅需要检查和验证在上述 vusb2 = 3.3和 VCC = 3的情况下、反向驱动电流是否不会成为问题

     谢谢!

     奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    是的、仍然没有问题。 根据数据表、即使数据通道幅度和 Vcc 之间存在差异、 反向驱动电流也不应那么大。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    是否在此主题上有任何更新? 否则、我会将其标记为已解决。

    谢谢。

    瑞安