This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216I:USB2.0转接驱动器 IC TUSB216I 的 Si 型号

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269913/tusb216i-si-model-of-usb2-0-redriver-ic-tusb216i

器件型号:TUSB216I
主题中讨论的其他器件:TUSB212

您好!

我们是否具有 用于 TUSB216IRWBR SI 仿真的 USB2.0 IBIS/S 参数模型? 谢谢你。  

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我们没有用于 TUSB216I 的 IBIS 或 SPRAM 模型。 最接近的是用于 TUSB212/213的 HSpice 模型。 如果您的客户与 TI 签订了 NDA、请告诉我他们的 NDA ID 是什么、我会通过 PM 将其发送给您。

    谢谢。

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    此主题有任何更新? 如果没有、我将继续并将其标记为已解决。

    谢谢。

    瑞安