This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:与 SN65LVDS93A 连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276509/sn65lvds822-connection-with-sn65lvds93a

器件型号:SN65LVDS822
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A

您好!

我的客户希望将 SN65LVDS93A 输入连接至 SN65LVDS822输出。

以下连接是否正确? 如果未连接、请展示正确的连接
SN65LVDS93A 输入 SN65LVDS822A 输出     
            D0        →       D0
                    →1 μ A       D1
                    →M Ω       D2
                    →μ A       D3
                    →Ω       D4
            D5        →Ω       D22
            D6        →Ω       D5

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    SN65LVDS93A 期望来自 D0 - D27引脚的输入、并将 Y 引脚用作 LVDS 输出。 此 LVDS 输出用作 SN65LVDS822的输入、并且该器件将执行 CMOS 输出。  

    请查看 SN65LVDS822数据表中的典型应用部分。 如果客户希望同时使用这两个器件、可执行以下操作:

    --(CMOS 输入)--> SN65LVDS93A --(LVDS 输出)--> SN65LVDS822 -- (CMOS 输出)-->显示

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gil,

    请查看随附 Excel 文件中的信号流表。
    这张表是我的客户理解的。 是这样吗?
    e2e.ti.com/.../signal-flow.xlsx

    此致、

    平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    SN65LVDS822接收器没有 D27输出、这应该是 RSV 位、它被忽略且不可用。 除此之外、提供的表是正确的。 请查看 第10节"应用和实施"。

    此致、

    G·阿巴尔卡