This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII 半双工/全双工?

Guru**** 2769675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265275/dp83867e-sgmii-half-full-duplex

器件型号:DP83867E

这个接口被用于一侧上的10M 半双工接口、转换为 SGMII。  我应该期望 SGMII 端进行哪些谈判?  10m 半?  1G 全双工与重复帧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    SGMII 协议始终为全双工。 对于10Mbps 操作、数据速率保持在625Mhz、但每个字节将延长100x。 SGMII 速度应自动协商为铜侧的速度。  

    您是否发现了自动协商或吞吐量方面的问题?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据从 PHY 读取的寄存器、似乎我们的自协商失败。  我认为寄存器0x1和0x37相互冲突。  但 x37表示它仍在运行。

    寄存器0x0:0x10c0

    寄存器0x1:0x796d

    寄存器0x10:0x5848

    寄存器0x14:0x29c7

    寄存器0x37:0x0040

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    寄存器1表示铜侧自协商已完成。 寄存器0x37指示 SGMII 自动协商未完成。 这些是单独的项目。 您是否可以共享0x0-0x1F、0x31、0x6E、0x6F 的完整寄存器转储?

    您是否尝试过传输数据? 失败了吗?

    您还能否共享原理图?

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 ping 链路、但没有成功。  我将着手获取寄存器转储。  遗憾的是、我没有要分享的原理图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 什么时候有寄存器转储、请告诉我。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未能抓取您请求的最后3个。  我将对其进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我和 David 在同一个团队工作。 他目前很好,下周还会回来。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您能否共享您的设置或方框图的图像? 我想了解接口是如何连接的以及正在使用哪个链路伙伴。  

    此外、如果您可以共享寄存器读取 0x31、0x6E、0x6F。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试为您获取这些寄存器。  我很抱歉耽误你的时间。  硬件访问限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    好的、当您对寄存器进行读取和设置图片/方框图时、请告诉我。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全力支持。  我会认为这已结束、因为我们发现这是导致固件问题的主要原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    很高兴听到发现这个问题! 如果您不介意、可以和大家分享固件修复的更多详细信息吗、因为它对这个主题的未来查看者会有所帮助。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、这是 PHY 和逻辑重置之间的协调未得到充分处理。  未在很少协调的情况下应用固件复位和硬件复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。 我现在将关闭该主题。

    此致、

    大卫