This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397原理图审阅

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276552/lmh0397-lmh0397-schematic-review

器件型号:LMH0397

您好!

请查看此原理图并告诉我们您的意见:

此致、Gizem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    我们正在对此进行审查、并将在接下来的两天内通知您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    感谢您发送。  我与我的团队一起回顾了原理图、得出结论认为原理图没有任何关键问题。 下面是一些评论。

    • 电源上的电容是系统施加到
    • 单端布线上的电阻是否在引脚18和19 (in0-和 in0+) 50Ω 外? 如果正确、

    此致!

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您的反馈。 我将继续进行布局阶段、但我需要8层堆叠、您能帮我吗? 您是否有用于此类工作的堆叠文件或者您是否还使用 LMH0397材料? 或者、在准备堆叠时、我应该注意什么? 数据表和评估板上建议的路径厚度似乎为10mil、我能否绘制一条比此值更薄的路径?

    此致、Gizem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gizem:

    请联系您的 PCB 制造商。 堆叠应支持75欧姆单端布线和100欧姆差分布线。 这通常通过将第2层接地平面用于100欧姆差分迹线和第3层接地平面用于单端75欧姆迹线来完成。  

    您是否有用于此类工作的堆叠文件?是否也使用 LMH0397材料?
    • 我将与 Nasser 核实、看看是否能够通过电子邮件向您发送其中一个 LMH 器件 EVM 的原理图和布局、以便他们参考。
    数据表和评估板上建议的路径厚度似乎为10mil,我能绘制一条比此值更薄的路径吗?
    • 对于100欧姆差分迹线、建议的最大迹线宽度为8mil、对于75欧姆迹线、建议 的最大迹线宽度为8mil、最小值为8mil
    或者准备堆栈时应注意什么?
    • 请注意数据表布局指南、

    此致!

    尼克