This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:使用2个串联器件(续问题)

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277284/sn65dphy440ss-using-2-device-in-series-continued-question

器件型号:SN65DPHY440SS

您好、团队成员:

这与下面的上一主题相关。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275393/sn65dphy440ss-double-cable-length-if-use-2-devices-in-series

2个中继器不能实现精确的双电缆长度延长、这是为什么?

如果该器件类似于缓冲器、则会使用内部比较器在器件上重新生成1和0信号、因此如果使用100个中继器、它应该能够延长100次。 不是吗?

也可以估算使用2个此中继器器件的有效性。 我知道 PCB 和电缆损耗会出现、但有经验法则吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑原市

    您必须单独查看每个重定时器。 例如、如果电缆损耗过大、则第一个重定时器将无法完全补偿损耗、然后第二根电缆将会很短、因此第二个重定时器可以帮助消除第一根电缆的剩余损耗以及第二根电缆的损耗。

    谢谢

    大卫