This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:选择晶体负载电容器来补偿不需要阻尼电阻器的情况?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277000/tcan4550-q1-selecting-crystal-load-caps-to-compensate-for-the-absence-of-dampening-resistor

器件型号:TCAN4550-Q1

调试仅部分寄存器可访问的问题、并偶然发现了他的线程。 我们的晶体电压也介于0.25V 和1.2V 之间、至少与使用无源探头测得的值相同、因此它可能会在测量期间增加一些电容。 我们在设计中未包含串联电阻占位符、并且由于布局非常紧凑、在此阶段添加该占位符不切实际。 调整负载电容有什么用呢?如何解决? 似乎我会开始将时钟值从目标上拉开。

非常感谢您提出任何建议!

附上了我们的原理图以及 OSC1和 OSC2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    您是否偶然知道无源示波器探头具有多大的电容?  我只是想了解一下在测量 OSC2波形时可能添加的内容。  该图显示最小电压为472mV、远高于典型的100mV 和150mV 最大单端检测比较器阈值。  

    您认为增加电容会改变频率是正确的、但通常这不足以违反 CAN 规范中的时钟容差标准。  但是、随着位速率的增加、允许的容差也会减小、因此这在某种程度上取决于应用。

    电压电平是根据组件的电阻和电抗设置的、这些组件会对共模电平产生某种分压器类型的影响。  OSC1侧通常低于 OSC2侧、这在您的图中也可见。  只需调整晶体两侧的电容比、就可以对这些共模电平进行一些调整。  增加 OSC2侧的电容和减少 OSC1侧的电容数量相同、这将使总电容保持不变、但会增加 OSC2侧的共模电压电平。

    因此、如果不添加串联电阻、您可以:

    1.) 尝试相等地增加两个电容值、并测量/验证时钟频率偏移是否仍处于您的应用的 CAN 规格限值范围内

    2.) 通过使 C12 = 10pF、C11 = 6pF、或者甚至 C12 = 12pF 和 C11 = 4pF、来将电容转移到 OSC2侧。 然后评估和验证性能并检查稳定性。

    告诉我您的结果。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    如果您尚未查看、可以在 TCAN455x 时钟优化和设计指南应用手册(链接)中找到更多信息。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,是的,我确实看到了应用手册,但不知何故错过了建议有一个占位符 Rd .
    在测量方面-我将 Siglent SDS1104X-E 示波器与 PP510无源探头一起使用、采用10X 模式(https://assets.testequity.com/te1/Documents/pdf/siglent/siglent-probe-series-datasheet.pdf)
    因此、可能会为电路增加非微不足道的电容值(18.5 pF 至22.5 pF、10M)。  
    似乎我需要适当的工具来观察它、甚至不影响结果、例如有源探头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、示波器探头将在测量期间增加很大的电容、并且在连接示波器探头时、您将无法观察时钟电路的干扰。  需要使用低电容有源探头来减少此类测量的测量误差。

    在测试期间、您是否可以访问并探测 GPIO1引脚?  此外、您是否知道在什么情况下通信开始失败、例如更高/更低的温度等?

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 GPIO1上有测试点、但数据表中似乎删除了关于如何使用 IF 输出时钟的任何提及。 事实上、修订历史记录显示" 已从图8-2中的 GPIO1电路中删除 CLKOUT "。 我们需要做什么来在那里输出时钟?
    奇怪的是、在没有极端温度、室温条件下、我们会发现一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过您注册的电子邮件地址向您发送了一些信息。  通常我们会看到与温度相关的问题、或者至少随着温度的升高或变化更频繁地出现这种问题、因此如果您看不到这种类型的行为、则可能还有其他一些问题会导致您的通信错误。  此外、尝试更改电容、并查看通信误差的频率是否增加或减少、这有助于确认这是否是与时钟相关的问题。

    此致、

    乔纳森