This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS460:关于:将3个 HD3SS460的所有 DP 线路连接在一起并连接到 MCDP5200

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275035/hd3ss460-question-about-wireing-all-dp-lines-of-3-hd3ss460-together-and-connect-to-mcdp5200

器件型号:HD3SS460

大家好、这位开发人员渴望使用您的产品。 几天前、我听说 USB C 必须采用有源协议 DP 转 HDMI 连接器进行设计。 因此我改变了整个设计。(3 HD3SS460 -> MCDP5200)

但我担心这种方法不起作用。 您能检查我的设计并指出错误吗? 我连接了3个 HD3SS460电压表的所有 DP 线路、并直接连接到 MCDP5200。

这是原理图的一部分。

(我用了很多 VIA 和 B.cu. 在 SLLA324中、可以根据第10页使用中的过孔。 我的 VCC 具有6层和 FCU/GND/SIG1/SIG2/FCU/B.cu)

我必须使用开关还是多路复用器? 我是否必须删除整个原理图并重新开始? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否上传您的设计以供审核?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 L0~L3和 AUX 都连接到不同的 HD3ss460

    我的 VCC 是6层。(F.cu/GND/SIG1/SIG2/PCU/B.CU)

    我用了 微型和许多 B.cu 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能接受我的朋友请求吗? 是否可以通过私人消息向我发送.pdf 格式的完整原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题并继续支持 e2e 私人消息。

    谢谢

    大卫