This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:脉冲短于8/20us 的器件等级

Guru**** 2508615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272804/tpd4e1b06-part-rating-for-pulses-shorter-than-8-20us

器件型号:TPD4E1B06

与大多数 TVS 数据表一样、数据表未针对较短脉冲指定峰值功率和电流。

脉冲短于8/20us 的器件额定值是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能说明一下您想要的具体脉冲测量吗?  如果您指的是10/100/1000us、8/20us 规格应该  具有 更大的峰值功率和电流。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

     

    我要研究的一个具体案例是放电脉宽为150ns 且峰值电流为45A 的 ESD。

    我想要的是峰值功率与脉冲宽度的关系图、在 TVS 数据表中很常见、如下例所示。

     

     

    此致

     

    A·埃夫蒂乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    查看器件的浪涌响应图、可以通过将 VCLAMP 和 IPP 相乘来计算 IPP。 这应该会为您提供您要查找的信息。 此外、我想注意的是、TPD4E01B06不是 TVS 二极管。 如果您正在寻找具有45A 以上 IPP 的 TVS 二极管、则可以在 "产品选择工具 "中搜索、以找到符合您需求的合适器件。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    数据表标题中未将其指定为 TVS、但在说明中进行了说明。

    3描述
    TPD4E1B06是一款4通道双向1•超低泄漏电流0.5nA (最大值)
    4条 I/O 线路瞬态电压抑制器(TVS)二极管阵列的瞬态保护。

    我的问题仍然是相同的。  

    与所有其他 TVS 一样、该部件的脉冲持续时间短于8/20us、是否适用于较高脉冲(IPP 和 PPP)?

    此致

    A·埃夫蒂乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    遗憾的是、我们没有测试数据来确认或否认这一点。 要确定、您需要自行执行 ESD 测试来验证该器件的功能。

    如果有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    该数据表指出、

    1.功能
    •超低泄漏电流0.5nA (最大值)
    •针对4条 I/O 线路的瞬态保护   
    –IEC 61000-4-2接触放电±12kV (峰值电流为12KV/330=26A)  
    –IEC 61000-4-2空气间隙放电±15kV  (峰值电流为15KV/330=45A)

    蓝色文本是我的。

    基于上述、峰值电流远高于7.1绝对最大额定值中规定的3.0A。 脉冲持续时间当然比8/20us 短得多。

    这在数据表中显然是一个矛盾之处、需要加以更正。

    这两个 TVS 都符合上述标准、或者绝对最大浪涌电流为3.0A、但这两者都不能成立。

    此致

    A·埃夫蒂乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    该公式不正确;IEC 61000-4-2等级和 IPP 值之间没有直接相关性。 IEC 61000-4-2和 IEC 61000-4-5是两个形状和持续时间不同的波形。 有关更多信息、请参阅以下应用简报: 用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    您指的是什么方程式?  

    我已经熟悉您提到的应用简报、该应用简报显示8KV 下接触放电的峰值电流为30A。 请参阅简介中的图1。 IEC 61000-4和峰值电流之间存在隐含的相关性、但这也取决于进行放电的电路的阻抗。 使用 TVS 时、该阻抗相对较低、可以在大多数情况下忽略、不会对峰值浪涌电流造成太大影响。

    我的问题仍未得到解答。

    此致  

    A·埃夫蒂乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我知道您正在尝试确定 TPD4E1B06是否能够承受45A IPP 等级下的150ns 脉冲。 最后、我们仅根据 IEC 61000-4-2/IEC 61000-4-5额定值测试我们的器件、因此 我们没有 数据 来支持或反驳该用例。 验证此情况的最佳方法是在您的系统中测试此器件。 如果您想要申请此器件的样片、请访问此链接并滚动至页面底部: TPD4E1B06数据表、产品信息和支持| TI.com。 

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    它归结为这两点。

    必须澄清数据表中的模糊性

    2.数据表必须包含 IPP/PPP 与脉冲持续时间的标准 TVS 曲线

    此致

    A·埃夫蒂乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    很抱歉、我将尝试在此澄清、并 将这两项更改添加到我们的配套资料更新页面。

    通常、我们在内部使用术语"TVs"来表示浪涌二极管。 根据定义、TVS 二极管是任何可以钳制瞬态电压的二极管。 对此再次表示歉意。

    至于 TVS 曲线、我们当前没有有关该方面的数据、但我将设法获取该数据并上载到数据表。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh:

    我想我们现在处在同一个页面上。  

    谢谢

    A·埃夫蒂乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    与我的团队交谈后、我们确定我们没有能力添加 IPP/PPP 与脉冲持续时间关系图。 我无法将其添加到数据表中。

    对于数据表中使用的"TV"与"ESD"术语、我可以将其添加到我的配套资料更新列表中、但需要几周时间才能实施此更改。 我将在该主题完成后立即回复该主题、但现在我将使该主题保持关闭状态。

    祝您度过美好的一天!

    J·普拉盛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    这是不可接受的。 TI 有义务澄清此器件数据表中的任何不一致之处。

    此致

    A·埃夫蒂乔

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我已提出修改数据表的请求、但尚未授予我进行更改的权限、因此需要一些时间才能实施。 有几个不同的团队负责对数据表进行更改、在我有权访问此更改后、通常需要几天时间才能生效。 我会尽快让你知道这一改变。  对于给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我刚刚收到这样的消息:这些更改已获得批准。 该数据表应在2-3个工作日内进行更新。  

    此致、

    J·普拉盛