This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:在图8-7 I2C 模式下的 DRP 原理图中有关器件最大电压和精度的问题。

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272633/tusb320-question-about-parts-maximum-voltage-and-accuracy-in-figure-8-7-drp-in-i2c-mode-schematic

器件型号:TUSB320

大家好!

我的一位客户正在考虑将 TUSB320用于其下一个产品。

目前、他们有以下问题。  
请你给我答复吗?

问:
我们将使用 器件数据表第21页显示的图8-7 "I2C 模式下的 DRP 原理图"来评估 TUSB320。
原理图中使用了多个电阻器和电容器。
这些器件是否有任何建议的最大电压和精度?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    在数据表第6页中为 TUSB320引脚提供了电压值。 您可以使用这些值来计算所用电阻器的压降。 如果您询问的是电阻器精度、您也可以在数据表中找到一系列合适的电阻。 查看电气特性部分。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。