This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:关于故障保护电压和共模范围的问题。

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273149/thvd1500-question-about-fault-protection-voltage-and-common-mode-range

器件型号:THVD1500

大家好!

我的一位客户正在考虑将 THVD1500等用于其新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
 我认为 RS485收发器数据表中的以下描述案例是主要的。
1.故障保护电压在最大绝对额定值表中有说明。
2、共模范围在建议运行 条件表中进行了说明。

故障保护和共模范围的用法有何不同?
另外、为什么绝对最大额定值表中描述了故障保护电压
为什么 在建议运行 条件表中描述了共模范围?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "建议运行条件"表中的共模范围可保证器件正常工作。
    绝对最大额定值表中的故障保护范围可保证器件不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Unknown 说:
    故障保护和共模范围的用法有何不同?
    另外、为什么绝对最大额定值表中描述了故障保护电压
    为什么共模范围在 建议运行 条件表中说明?

    共模范围是建议的工作条件下的、因为当 使用这些测试条件设计和验证器件时、 本质上意味着如果在建议的工作条件下使用、电气参数将是准确的。 在建议的工作条件之外使用时、我们不保证电气参数。  

    故障保护位于绝对最大额定值表中、因为它定义了器件在不中断的情况下能够承受的最高电压、超出该范围可能会 导致电气过应力并使器件损坏。 如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内使用器件、则该器件可以正常运行 (但超出规格)、但不应损坏。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。
    您的回复对我们非常有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。