This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:LVDS 到 HDMI 的分辨率

Guru**** 2847110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1273791/ds90cf386-the-resolution-for-lvds-to-hdmi

器件型号:DS90CF386
主题中讨论的其他器件: TFP410

您好、 团队成员:

 背景:需要将 LVDS 转换为 HDMI、细节显示为熔断 pic

E2E 的一个解决方案是使用 TI FPD23DAEVM、但 FPD-Link 版本是个问题、因为接收器 DS90CF386、那有什么建议呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    FPD-Link 版本不是问题、因为您要做的就是将 LVDS 信号转换为 HDMI 信号。 我在图的左侧向~和 Vactive 分辨率添加了10%、并计算出像素时钟为 μ s 23MHz。 您可以确认像素时钟吗? TP410所需的最低 PCLK 是25MHz、您是否满足此最低要求?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil Abarca、

      谢谢您重播。

    视频分辨率是800*400@60Hz 并且视频接收器是从一个 ECU,GC 到串行器941A ,我们使用除法器948来对视频进行除法,这是视频链接。

    这种情况有什么建议吗?

    如何测试视频分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    分辨率包括消隐还是只是有效的视频?  我在图的左侧向~和 Vactive 分辨率添加了10%、并计算出像素时钟为 μ s 23MHz。 您可以确认像素时钟吗?

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil Abarca、

      我将在输入侧查看 PCLK。 我对800*400的分辨率有一个担忧。 因为这不是普通的、这对 FPD23DAEVM 来说是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    TFP410支持25MHz 的最小像素速率和165MHz 的最大像素速率。 只要 PCLK 处于此范围内、器件就将工作。 您能告诉我在本视频中使用的 PCLK 是什么吗? I 计算得出的~23MHz;但是、我只添加了10%水平消隐和10%垂直消隐。

    这个等式被用来确定 PCLK:

    PCLK =总水平像素*总垂直像素*刷新率

     

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Gil Abarca、

      对于像素时钟要求、我将添加分辨率缩放来满足此 要求。 但我想知道输入视频不是正常视频、 TFP410可以 将 eRGB 转换为 HDMI (T.M.D.S.)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    TFP410支持25MHz 的最小像素速率和165MHz 的最大像素速率。 输入视频时序可以是任意值、只要 PCLK 处于其工作的器件指定的范围内。 如果要添加缩放以满足 TFP410 25MHz PCLK 的最低要求、您需要确保也满足显示的时序要求。

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil Abarca、

      感谢您的提醒。 最后一个问题是什么是紫假联系? 您能与我分享一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    要购买 IC、请转至产品页面(请点击链接)并单击页面右上角的"订购"按钮: https://www.ti.com/product/TFP410

    此致、

    G·阿巴尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil Abarca、

     我的意思是从哪里可以买到  FPD23DAEVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:

    EVM 仅供内部使用、未出售。 请查看此 e2e 以查看此电路板的一些材料: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738598/ds90ub926q-q1-the-connecting-conversion-board/2738916?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FPD23DAEVM#2738916

    此致、

    G·阿巴尔卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil Abarca、

    谢谢您重播。