This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS180:未上电时驱动被驱动的接收器输入所导致的损坏

Guru**** 2865880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276998/sn65lvds180-damage-due-to-driving-receiver-inputs-being-driven-when-unpowered

器件型号:SN65LVDS180

如果器件未通电、是否可以驱动 LVDS 接收器输入而没有器件损坏或受应力的风险?  从数据表中、我倾向于认为情况就是这样、但我想仔细检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joey、

    在器件未通电的情况下、将输入驱动到接收器也 不是一种好的做法、因为该器件不会灌入/拉取大量电流。

    此致、

    插孔