This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31C:AM26LS31到 HCPL2430接口查询

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1275495/am26ls31c-am26ls31-to-hcpl2430-interface-query

器件型号:AM26LS31C

您好!

与  AM26LS31CDBR 器件相关的快速问题、通道间传播延迟是否存在差异?

我们是否应该假设两个通道的时间值均为7ns?

在下列情形中需要澄清:  

在以下原理图中:

  • RS422驱动器部件号 AM26LS31CDBR (新型发射器板)
  • 驱动器通过12英尺的 LAN 电缆连接到接收器输入部分
  • HCPL-2430-300E 光耦合器用于接收端(传统接收器设计)

目前、我们无法修改我们的传统接收器设计。

我正在深入了解景深、就像我有差分发送器到差分接收器类型的设计一样、两个收发器之间通常可能需要接地基准。

在上述情况下、我们的一侧使用 RS422收发器、而在接收侧使用光耦合器接收时、我们担心 满足 CRC 检查的一致性。

原因:1.) 使用的 SPI 时钟为10MHz、 光耦合器的传播延迟为35ns 典型值(低于50摄氏度)

2.)  如果发射器端与接收器端之间没有接地基准、 是否 可能因差分电压的差异而在接收器端造成误读?

深入了解的原因之一是、由于我们正在 在发送器端使用 AM26LS31CDBR、这是否会是出于上述原因导致的一致性(容易出现 CRC 错误)的可靠性问题。

感谢您提供意见和反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要接地线。 光耦合器输入是电隔离的(即悬空);没有公共接地是使用光耦合器的整体目的。

    收发器比光耦合器更快。 我认为它没有引入额外的时序问题。

    AM26LS31C 即将停产。 请使用具有更高速度和更低功耗的 AM26C31 (或具有3.3V 电源的 AM26LV31)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    1.) 关于速度的问题-光耦合器速度较慢、因此我不认为驱动器有问题。  

    2.) 正如 Clemens 提到的、您无需使用接地线路、因为光耦合器正在为系统添加隔离功能、因此使用光耦合器时不需要使用公共接地。

    此外、AM26C31很可能是最佳选择、因为另一款器件即将停产、因此会暂时停产-我认为它们是引脚对引脚的、因此不需要修改电路板。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近在 器件 AM26LS31C 的输出端捕获了差动输出信号。

    我们确实观察到时钟和数据之间存在~8ns 的延迟、 是否该故障或问题是由 ESD 对器件本身的影响或任何其他特定于器件的问题导致的?

    我们更换了 RS422驱动器 IC、其时钟和数据均完全对齐、没有延迟。

    CRC 错误未再次发生并已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    好的-您是用 AM26C31替换了 RS422驱动器还是用另一个 AM26LS31C 替换了 RS422驱动器?

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于旧器件 AM26LS31CDBR 已停产、我们将替换为 AM26C31IDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    谢谢您的澄清-因为您 在更换零件后没有发现任何问题;我认为新零件的设计看起来不错。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森