This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CSRGZ SCH 审核

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276066/dp83867cs-dp83867csrgz-sch-review

器件型号:DP83867CS

大家好、

我已附上 DP83867CSRGZ 的原理图、请查看并告诉我您的宝贵反馈。

非常感谢

Rajate2e.ti.com/.../sys_5F00_ctrl_5F00_pcb_5F00_a0_2D00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    请参阅此原理图查看检查清单以查看引脚布局(请参阅"引脚检查清单"选项卡):

    DP83867_DP838.xls Schematic_Design_Review_Checklist

    如果您有除此检查清单中建议之外的其他问题、我可以提供进一步的反馈。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您分享检查清单、我对共享检查清单有两个问题-

    Q1-  MAC 接口时的 RGMII TX 和 RX 时钟偏差是多少?SGMII 模式下的 TX 和 RX 时钟偏差是否有任何符号?

    Q2-RX_CTRL 在"PIN WISE 检查清单"选项卡中建议悬空、那么 SGMII 模式下如何支持 Autoneg 功能?

    注意-我们在 SGMII 模式下使用 PHY

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    1) 1) TX 和 RX 时钟偏斜与 SGMII 模式无关  

    2) 2)如果在 SGMII 中需要 AutoNeg、则可以将 RX_CTRL 配置为模式3

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    1)因此无需在 SGMII 模式下连接自举引脚(GPIO0、GPIO1、LED2)来上拉和下拉?请确认  

    2)好的,我会更新它。

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    1)因此无需在 SGMII 模式下连接自举引脚(GPIO0、GPIO1、LED2)来上拉和下拉?请确认  

    [/报价]

    正确、对于 SGMII、这些引脚可保持默认的 strap 配置值。

    谢谢!

    埃文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    如何将其设为 SGMII 的默认值?

    谢谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    以下2个电源在 SGMII 模式下的最坏情况电流数字是多少

    1、VDD1P0

    2.VDDA2P5

    3.VDDIO-1.8V

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过不将 PU/FPU 连接 PD 到引脚、它将捆绑到默认值[00]。

    谢谢。

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关最坏情况下的功耗、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/snla241/snla241.pdf (4.1)

    谢谢!

    埃文