This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:具有1.5V 电压电平的 RGMII 接口

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276746/dp83867ir-rgmii-interface-with-1-5v-voltage-level

器件型号:DP83867IR

您好

我需要将 DP83867连接到用1.5V 电源供电的 FPGA IO 组。 您推荐哪种电平转换电路? 或者我能否直接连接 RGMII 接口?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RETO:

    我们可以使用1.8V 为 VDDIO 和 RGMII 线路供电。 要使用1.5V 电压、您需要使用电平转换器、请确保它可以满足 RGMII 频率。

    您是否已经在以前的设计中使用了电平转换器?

    此致、
    拉胡尔