This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820EVM:KR 至 SFI 转换

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277729/ds280br820evm-kr-to-sfi-conversion

器件型号:DS280BR820EVM
主题中讨论的其他器件:DS280DF810

我正在寻找一款能够进行 KR 至 SFI 转换的出色收发器。 例如、具有需要与 QSFP 通信的 KR4端口的 ASIC。 该芯片是否合适解决方案? 是否有更好的解决方案? 评估板是否有 KR 源和/或图形发生器? 或者我需要一个单独的 KR 流量源吗? 谢谢 Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    评估板没有图形发生器、您需要提供流量源。

    我们的器件可以帮助解决不同规格之间的信号电平差异(尽管我认为它们是相似的)、但我们的器件不知道协议。  因此、我们无法"删除"在默认情况下 KR 应用中常用的链路训练和自动协商。  但是、如果可以在您的 ASIC 上禁用 LT 和、那么我们的器件可能会非常适合您的应用。  也可考虑使用 DS280DF810。

    谢谢。

    德鲁