This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3232:技术规范从 D 后缀改为 DR 后缀是否有任何变化?

Guru**** 2911940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269374/sn65c3232-was-there-any-change-in-technical-specification-from-d-to-dr-suffix

器件型号:SN65C3232

您好!

自 Pn 以来。 SN65C3232D 已停产、我们的客户转为使用 SN65C3232DR。  根据其数据表、仅有更改似乎是封装。  除了封装外、 SN65C3232D 与 SN65C3232DR 之间的规格是否有任何差异 ?

提问的原因是 RS -232通信失败。  根据现有的 PCB 设计、在 使用 SN65C3232D 时、不会出现问题。  但是、对于 SN65C3232DR、我们的客户遇到了问题。

  

非常感谢您的评论。

谢谢你。

南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    这是一个有点棘手的问题。  

    SN65C3232DR 有两个潜在变体悬空。 它们有不同的裸片。 原始 SN65C3232DR 与 SN65C3232D 共享一个裸片-但在我们停止 SN65C3232D 的同时、我们引入了 SN65C3232DR 的重新设计-如果您使用的是较新的器件(更有可能-因为它现在应该已在市场上上市近2年)  该芯片是不同的-但其设计尽可能相似、但现在使用不同的制造工艺。  

    数据表在修订部分中突出显示了这一点-我们添加了原始数据表中未包含的新规格。 主要是 ESD 和热阻抗值其他更改主要是为了帮助了解器件运行情况、而不会改变运行情况。  

    需要注意的是、我们没有该信息专门针对较旧的器件(ESD 和热性能值)、但这并不意味着它们没有值-我们只是没有指定它。 因此可能有些更改是因为它们是新的规格而未捕获的-但是这种情况不太可能会导致问题、因为新器件上的 ESD 不会更差(我们并没有实际更改此器件的 ESD 设计) 如果您在最极端的工作条件下运行器件、热参数可能会导致一些边沿情况故障-但即便如此、也不大可能引起问题。

    另一个注意事项-我们没有在我们的 RS -232器件上指定很多参数(许多 RS -232器件 TI 和其他地方的器件都受限于其指定的内容-主要仅涵盖 RS -232的标准要求) -所以,对于一个设备参数,我们没有指定改变和我们不知道,它可能会导致问题。 但是、对于这款器件、在过去两年中、这实际上并不是问题。  

    因此、最终-更改不应导致绝大多数应用程序出现故障-但它们并不完全匹配。  

    您看到了哪种失败?  

    是通信故障还是设备损坏?  即您是否可以从一个器件发送或接收、或者根本没有通信。 此外、是否还探测了信号线以检查通信情况?  

    如果可能-您可以共享 RS–232总线的原理图片段-我不需要看到整个系统-但 RS–232连接将有助于确保遵循标准。 我明白如果你不能分享它-但如果你可以的话,它将非常有帮助。

    您还可以获取 IC 顶部的图片、以便我可以在系统中看到器件标识并进行跟踪、以确保您拥有合法的器件。  

    请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您提供的详尽信息。  我可以在接下来的几天内上传原理图。  同时、这些是我们遇到的批次跟踪代码;97A6NDM (直流 1929年)、33C355K (直流 2311)和37A780K (直流 2327)-附照片。  很难相信所有这三个批次都有相同的问题。  再次感谢您的巨大帮助!

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    IC:97A6NDM -此部件在我们的系统中;因此我认为它应该是合法的设备。

    IC:33C355K -这个部件在我们的系统中;所以我认为它也应该是合法的。

    IC:37A780K -该器件位于我们的系统中、因此也是合法的。

    令人有点困惑的是、旧芯片位于97A6NDM (与旧的"D"器件位于同一芯片)中、而新芯片位于其他两个芯片中。 因此、我不确定问题是否实际上是由裸片变化引起的。

    请告诉我您何时能够从总线本身获取原理图以及示波器照片、这对查看信号是否关闭非常有帮助、因为这可以帮助我确定潜在的问题-但是、由于该问题影响了 裸片-我对裸片变化持怀疑态度。  

    此致!

    帕克·道德森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您对我们的顶级器件的保证。  我们的客户向我们发送了以下 原理图以及示波器照片。   

    非常感谢您的支持!!

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个...

       

    再次感谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    感谢您提供的所有额外信息。

    要澄清示波器截图:

    1.顶部是你所期望的,底部是问题-这是正确的吗?

    2.绿色代表什么,黄线代表什么?  

    如果我正确约为1、我看到的唯一真正区别是底部的出现速度可能会更慢一些、但波形本身看起来不是很令人担忧。  

    模块之间的距离有多长-您是否知道它是电缆还是迹线?  

    从原理图的角度来看-存在一个或两个可能的问题

    a) DIN 不应保持悬空-如果未使用、请将引脚连接到 VCC 或 GND (可能会导致 DOUT 振荡、从而导致发射和 SI 问题)

    B) 看起来电容器在您系统的电荷泵上进行极化-我们通常使用陶瓷电容器、而不是在这里极化。 我认为问题不大-因为我认为它们连接正确-但我会有点担心 C1、 C2电容器、因为我们这里没有规定电压波形、因此在某些情况下、C1-或 C2-相对于接地大于 C1+或 C2+、这可能会导致电容器出现问题。 另外、陶瓷电容器通常较小、因此占用的空间也较小-如果切换到额定电压为16V 的陶瓷电容器、通常适用于 RS–232电荷泵。  

    我已经加粗了我向您提出的问题-基本上如果我正在阅读您正确提供的示波器屏幕截图-看起来这可能是一个延迟问题、但我希望得到确认。 此外、如果您确实具有节点之间的总线长度、这也会有所帮助。 我在原理图中确实看到了一些不太理想的设置-但除非我误解了示波器截图、否则我认为这些问题不会导致最大的问题-但理想情况下仍可以修复。  

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我对响应延迟表示歉意。  我的客户需要一些时间才能根据您的意见准备幻灯片。  你可能已经猜到,我不是这方面的专家,因此,我只能尽量传递信息。  提前感谢您的理解。

    我将在此论坛上添加更多幻灯片、但原始幻灯片为.ppt  (我将仅仅添加3张新的幻灯片)

    如果您可以向我提供您的电子邮件地址、我可以转发 ppt 文件以获得更好的视觉质量。

            

    谢谢!

    此致、

    南锡·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nancy、

    我在阅读一些图片时遇到了一些问题-我已经在 E2E 上向您发送了一个朋友请求、并在请求消息中发送了我的电子邮件-这里就是我发送第一封邮件的方式。  

    如果您可以回复该电子邮件地址、我们可以通过电子邮件离线继续本次讨论。 我将在这里结束该主题、以便我们可以通过电子邮件继续讨论。  

    此致!

    帕克·道德森