This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560MB410:最大升压澄清

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS560MB410, DS280DF810, DS560DF410, DS280MB810, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277630/ds560mb410-max-boost-clarification

器件型号:DS560MB410
主题中讨论的其他器件: DS280DF810DS560DF410DS280MB810DS110DF111、DS110DF410

我对转接驱动器和重定时器的了解程度非常有限、因此、如果您能提供一些应用帮助、我们将不胜感激。 对于我的应用、我使用10Gbps 光纤、并希望在5GHz 的频率下实现每个通道大约30dB 的升压。  我正在考虑使用 DS560MB410、因为我们未来可能会提高速度、从而能够实现高达28Gbps 的速度。

  1. 从数据表可以看出、5GHz 时 DS560MB410的最大增益约为每通道12dB。 是这样吗?
  2. 如果我要使用重定时器、您有什么建议吗? 我想到的是 DS280DF810器件、但我注意到最大升压约为14dB、

 

非常感谢您提供任何帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ty:

    感谢您的调查背景。  我有几个问题需要解答。

    1) 1)您是否有特定的渠道要求?  您是否有任何理由考虑使用4通道转接驱动器和8通道重定时器?  根据您的要求、DS280MB810和 DS560DF410是可能值得查看的其他器件。

    2) 2)您提到将来可能会将速度提高到28Gbps。  它会在不同的平台上吗?  如果5GHz 时的损耗已经为30dB、我认为14GHz 时的损耗将超出单个转接驱动器/重定时器所能达到的均衡损耗。

    3) 3)对于10 Gbps 光纤、这是不是前端口应用、如 XFI/SFI?  您可以分享任何方框图吗?

    关于您的问题:

    Unknown 说:
    如果我要使用重定时器、您有什么建议吗? 我想到的是 DS280DF810器件、但我注意到最大升压约为14dB [/报价]

    2) 2) 您能说明在哪里看到最大升压为14 dB 吗?  在14GHz 频率下、我们希望获得超过30dB 的均衡效果。  我有一个在最大升压条件下的 CTLE 曲线内部仿真、表明5GHz 时接近16-18dB、不过14dB 可能是一个很好的保守估计。

    如果您需要在5GHz 时均衡30dB 的损耗、我认为您还应该考虑我们的10G 转接驱动器/重定时器器件。  我知道这些必须在28G 平台上替换、但由于我们的28G/56G 器件在14GHz 下的最大均衡约为30dB、因此它们在5GHz 时的均衡比我们的10G 器件更低。  根据通道要求、DS110DF111或 DS110DF410可能是不错的选择。

    谢谢。

    德鲁