This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关与千兆以太网相关的合并解决方案的查询

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277048/inquiries-about-merge-solution-related-to-giga-ethernet

主题中讨论的其他器件:TS3L500

您好、TI 专家

客户希望仅使用一条电缆托管和连接两个摄像头。

他们讨论的是涉及千兆位以太网而不是 FPD 链路的解决方案。

如果有任何相关的合并解决方案可用、请推荐它们。 (请参考下图)。

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    客户可在此应用中使用以太网交换机。 将摄像头和 PC 连接到3端口以太网交换机。

    我们的 PL 只有以太网 PHY、我们没有任何以太网交换机。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rahul

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    如果我将其连接到3端口以太网交换机、是否可以同时操作两个摄像头并查看屏幕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

     在这里可以使用类似于 TS3L500的器件。 只要通过开关的信号在建议的工作条件内、就不会出现任何问题。 TI 提供8个特定于 LAN 和以太网协议的交换机。 能否操作两个摄像头和视图屏幕将取决于正在使用的摄像头。 摄像机质量可能会因视频的带宽和分辨率而异。 如果它与所使用的开关内联、则从理论上讲、您应该没有问题。  

    此致、

    亚历克斯