This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无 MCU

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272964/dp83822i-without-mcu

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: AMIC110

是否可以让 DP83822I 在没有 MCU 的情况下运行? 在系统中、系统中没有 MCU。 我们想知道是否可以在 DP83822上进行硬件设置、而无需 MCU 进行寄存器设置?

系统中使用的设备

MAC:AMIC110

PHY:DP83822I (x2)

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我简要介绍了 AMIC110的数据表、发现它具有 MDC、MDIO 引脚。 您不想使用它们的任何原因吗?

    在回答您关于 DP83822是否可以在不进行任何寄存器写入的情况下使用的问题时、我想说这取决于整个系统和应用。 在某些情况下、PHY 无需进行任何寄存器编程。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此系统仅使用 ET1100 (EtherCAT ASIC)+ DP83822I x 2个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley、Brian:

    如果不对 EtherCAT 应用进行 MDIO 访问、DP83822将无法使用。

    但是、您可以将 DP83826用于 EtherCAT 应用、而无需访问寄存器。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我好!  

    我们还有一个使用83822的 EtherCAT 产品。 除了将0x000A 寄存器写入0x0102、我们还需要写入其他寄存器值吗?

    DP83822I:链接失败-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    除了该0x000A 寄存器、可以通过搭接设置其他配置。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    鉴于建议使用 DP83826、我们想知道 DP83826和 DP83822拓扑之间的区别及其性能是什么?

    以太网 PHY 的电压和电流类型之间是否有性能比较表? 非常感谢。  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    电压和电流类型的变送器在性能之间不会有太大的差异。

    电流类型发送器消耗的电流更高、输出差分电压和阻抗的精度更高。 电流类型变送器需要外部100欧姆差分阻抗。

    电压类型发送器消耗较低的电流、与电流类型发送器相比、输出不同电压的精度较低。 这种较低精度的缺点通过在最终测试中使用修整例程来进行补偿、其中输出差分电压修整为1V。

    因此、实际上、这两种类型的变送器之间不会观察到任何性能差异。

    --
    此致、
    Gokul.