This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:自举之外的 PHY 地址设置

Guru**** 2943190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1276724/dp83822i-phy-address-setting-other-than-bootstrap

器件型号:DP83822I

大家好、

DP83822是否支持除自举之外的任何 PHY 地址设置(0x0019 PHYCR [4:0])方法?

我的客户正在使用 COL 引脚自举设置 PHY 地址。
但是、我的客户发现来自 GND 的噪声通过电阻器 RL 进入 COL 引脚、然后使 PHY 出现故障。
因此、我的客户想知道是否有任何方法允许对引导加载以外的地址进行编程。
或者、TI 是否有 DP83822选项具有相同的引脚排列、具有不同的 PHY 地址?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    可使用 RX_D3、RX_D2、RX_D1、RX_D0和 COL 引脚设置 PHY 地址。 配置 PHY 地址的唯一选项是使用自举配置、您无法使用寄存器配置它们。

    客户是否遵循数据表中建议的自举级别比率? 如果 COL 引脚出现问题、则还有其他引脚可以按上述方式配置 PHY 地址。

    此致、
    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul San:

    感谢您的支持。
    我的客户正在关注表8-8或8-9、并将其设置为 MODE1或 MODE2。
    我们是否可以支持为该客户使用不同的默认地址值制造合适的引脚器件?
    这是一个重要的  大规模项目。
    有关详细信息、请离线联系我。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    我会通过电子邮件联系您。

    此致、
    拉胡尔