This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:工作温度查询

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1278038/ds125df410-operating-temperature-inquiry

器件型号:DS125DF410

规格表显示最高结温为150°C、

不过、工作温度范围显示为-40至85 C。

需要澄清的是、150°C 结温是否仍在工作、还是这种器件的已测量故障温度/点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karina、您好!

    150°C 的最高结温是绝对最大额定值。 超过此限值、可能会损坏器件。 建议工作温度为-40°C 至85°C。 超出此范围时、不保证器件按预期运行。

    此致!

    卢卡斯