This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1505:THVD1505极性校正功能

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277924/thvd1505-thvd1505-polarity-correction-feature

器件型号:THVD1505

各位同事、好!

您能否解释一下 THVD1505 (或具有自动极性校正功能的其他类似器件)是否要求所有收发器在总线上支持这种特性以实现正确操作?

或者是否有任何技术局限性、无法将 THVD1505与另一个没有自动极性校正功能的衰减器一起使用?

谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A/B 线路可能仅在一个器件的连接器上进行交换。 在这种情况下、只有该器件需要极性校正收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikhail:

    如果总线连接正确-所有接收器的极性都是正确的、那么 THVD1505就像标准 RS 至485接收器一样工作、可以在总线上实现。 话虽如此-如果在总线上使用非自动极性校正器件并且存在极性问题、接收器将不会修复数据流、并且在该节点上接收到的数据流可能会反转。  

    但 THVD1505的所有功能实际上都在做-在检测到极性问题时反转数据流-因为它需要失效防护偏置网络将逻辑高电平的"默认"状态设置为-因此如果存在极性问题、器件将知道数据流、因为处于 IDLE 具有跨线故障的总线将显示为逻辑低电平。 使用相同类型的架构、您可以将标准 RS 至485器件与失效防护偏置网络一起使用-但是、MCU 可以在总线空闲时通知接收器存在跨线故障、因为默认值为 R =低-这样 MCU 或其他控制器可以反转数据流本身。 因此、如果您混合自动极性器件和标准、则只有具有自动极性校正功能的节点将在检测到跨线故障时反转数据流、而标准节点将向其控制器发送反转数据流-您可以使用控制器中的固件来帮助反转数据流 因此、该应用仍然是"自动极性"应用-但一般来说、这要比通过使用自动极性器件确保总线完全符合自动极性要求要困难-在某些情况下、这可能是不可能的、但如果混合器件、会出现上述风险。  

    我确实有一个关于 THVD1505的简要应用手册、作为您和客户使用该器件(及类似产品)进行设计的良好参考资料: https://www.ti.com/lit/an/slla572/slla572.pdf?ts THVD=16966049549&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Drs-485%2526nr%253D100

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森