This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:MIPI 串行器 FPD-3至 ChannelLink III 解串器兼容性

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421, DS92LV2411, DS92LV2422, DS92LX1621, DS92LX1622, DS92LX2121, DS92LX2122, DS92LV2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277119/ds92lx1622-mipi-serializer-fpd-3-to-channellink-iii-deserializer-compatibility

器件型号:DS92LX1622
主题中讨论的其他器件:DS92LX1621、DS92LV2421 DS92LX2121、DS92LV2411、 DS92LX2122DS92LV2412、DS92LV2422

您好!

我目前有一个应用使用 DS92LX1621/22 SER-DES 耦合来将 LVCMOS 摄像头连接到 FPGA。

LVCMOS 相机已停产、因此我必须对其进行尽可能多的改进兼容性。

我在此论坛上指出 FPD3应该与 ChannelLink III (链接)兼容、并且 我想知道是否有串行器可以实现通过 ChannelLink III 将 MIPI 摄像头连接到 LVCMOS 解串器的技巧。

那么、是否有任何串行器可以将 MIPI 数据发送到 DS92LX1622解串器?

如果新的解串器可以从  DS92LX1621接收数据、则可以选择将解串器更改为另一个 p/n。

提前感谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    Unknown 说:
    可以选择将解串器更改为另一个 p/n、前提是可以从  DS92LX1621
    接收到新串行器

    新的 DES 应具有什么接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的答复。

    我们没有可与  DS92LX1622解串器配对的 MIPI 串行器。

    由于仍需选择新摄像头、是否有任何其他 SER 可与 DS92LX1622配对?

    新的 DES 应具有什么接口?

    由于我们在 DES 接口具有 FPGA、因此我们可以管理大量选项:真正的限制是能够与 DS92LX1621配合使用。 最好的方法是使用与实际 LVCMOS 兼容的方法。

    Daniele.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniele、

    您可以将以下 SER 与  DS92LX1622解串器结合使用。 但是、所有这些器件都比 DS92LX1621旧。

    DS92LX2121、 DS92LV2411、DS92LV2421 ……等

    同样、还有其他解串器、但它们比 DS92LX1622更旧。

    DS92LX2122、 DS92LV2412、DS92LV2422  ……等等

    因此、如果可能、我建议您 重新设计您的双面、并使用我们的一对最新器件、例如

    MIPI CSI-2 => DS90UB935和 DS90UB936

    LVCMOS => DS90UB933和 DS90UB934

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、我们希望保持设计为当前接口、以便可以使用  DS90UB934进行重新设计。 如果是这样、由于 LVCMOS 摄像头不在我们可能整合的新器件池中、我能否将 DS90UB934 DES 与 DS90UB935  SER 配对?

    此外、 DS90UB934 DES 还与较旧的 DS92LX1622兼容?

     

    此致

    Daniele.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、您无法将通道链接器件(例如 DS92LX1622)与 FPD-Link 器件(例如 DS90UB934、DS90UB935 )配对