This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:S 参数模型异常波形和 Tjmax 规格检查

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272487/hd3ss3212-s-parameter-model-weird-waveform-and-tjmax-spec-check

器件型号:HD3SS3212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412

专家、您好!

请问您是否可以查看下面的波形、该波形指出客户使用了 HD3SS3212 S 参数来模拟其应用? 结果似乎不正确、但客户不知道如何调试。 我们是否需要为您提供用于本次调试的任何内容?  

对于 Tjmax、我检查了 Brian 已经回复 HD3SS3212 Tjmax 应为105C。 是这样吗?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/755296/hd3ss3212-hd3ss3212irkst-component-junction-temperature-spec-tjmax?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tjmax%20hd3ss3212#

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    我正在研究这个问题、在今天或明天会有解答

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    HD3SS3212的最大数据速率为10Gbps、频率为5GHz。 高于该频率的行为无关紧要、低于该频率的行为似乎正常。 您的波形升高是出于什么原因吗?

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    没问题、我们不需要处理频率高于5GHz 的行为。 会让客户知道、谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    客户一方仍有这些问题:

    第1季度 。 损耗@0Hz 接近1dB、超出了我们的预期、通常接近0dB。 请检查您的 S 参数是否正确。

    第2季度 。 对于眼图仿真、我们需要了解您的器件在高达12GHz (即 PCIe3奈奎斯特频率的3倍)下的行为。

             然而、高达12GHz 的 S 参数曲线对我们来说很奇怪、损耗很高、并且行为距离线性曲线太远。 我们附加正常零件曲线 FYR。

    请检查您的 S 参数是否正确。

    第3季度 。 S 参数模型是否与更多可用端口集成? TX/RX 串扰仿真的最低要求是.s8p 或端口高于8的情况

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    Q1:该器件有一些直流损耗、因此可能无法精确地以0dB 启动。 当我们运行 S 参数时、我们在0Hz 时看到大约1/2 DB 损耗。

    Q2/Q3:与验证团队核实后、他们发现此文件看起来不寻常。 团队正在为此器件获取新数据、这些数据看起来更符合您的预期。 它将是.s12p 文件格式、因此应满足您对更多端口的需求。 我可以在有可用时立即将其发送给您。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../HD3SS3212_2D00_SEL_2D00_A_2D00_to_2D00_B_2D00_s12p_2D00_file.s12pe2e.ti.com/.../readme.txt

    您好、Brian、

    我已经附加了.s12p 文件。 要回答原始问题、105°C 是正确的 Tj 最大值、  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您是否还具有 HD3SS3412 s12p 或 s8p 文件?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    很遗憾、3412没有 s12p 或 s8p 文件。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的帮助

    BU 是否会为3412构建 s12p 或 s8p 文件?

    第二个问题

    我们的客户使用的参数文件、并在5GHz 范围内存在差距。 具有-4dB 的差异。

    如果 S 模型来自实际测量、提供数据表中所示的图形是否更有意义?

    BRS

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.目前我们没有3412的 s12p 文件计划。

    2.数据表模型和 s 参数模型使用不同来源的数据。 在数据表中、我们使用许多器件的平均性能来填充曲线图。 在 S 参数模型中、只使用一个器件来捕获数据、因此图将仅反映该器件。 因此、您可能会在图中看到差异。

    此致!

    谢恩