This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4EUSB30:适用于 MIPI D-PHY 的2.1Gbit/s TVS 二极管

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4EUSB30, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277510/tpd4eusb30-tvs-diode-for-mipi-d-phy-2-1gbit-s

器件型号:TPD4EUSB30
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06

您好!

您能否告诉我、TI 是否有任何 TVS 二极管专门针对 MIPI D-PHY 2.1Gbit/s? 我已经使用 TPD4EUSB30进行 USB3.0保护、如果没有发现专为 MIPI 设计的任何器件、可能也会在 MIPI 上使用相同的器件 (毕竟它仅为2.1Gbit)。我已经找到了一个由 NExperia PCMFxUSB30制造的网络、该网络也主要是 USB 器件、但其数据表中提到了 MIPI、或许您也有一个等效网络。

谢谢

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    是的、我们确实有通常推荐用于 MIPI 接口的器件。 器件包括: TPD4E1U06TPD2S017TPDxF003 (具有 ESD 的 EMI 滤波器)、 TPD6F002 (具有 ESD 的 EMI 滤波器)。  

    请告诉我您对这些建议的看法、或者您有任何疑问。  

    此致、  

    麦肯齐·艾克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的参与、

    这是非常有用的,我已经看了这些和: 从 ESD 性能角度来看、TPD4E1U06看起来更好、它符合我感兴趣的所有标准、但数据表中没有提到 接口速度(除了1pF 电容和 IL 损耗图、这张图实际上看起来并不差)。  

    相反(什么让我关了)这是 USB2.0的例子(我想 USB3.0 5Gbit)而不是。 提到了 MIPI、但没有指定实际速度。 适合 Display Port 是一个很好的指标,但没有给定的 DP 版本(1.0为1.62Gbit/s,2.0为20Gbit/s)。

    是否有机会获得更多有关更高速度(2.1 Gbit/s )的潜在应用的信息?接口  

    谢谢、此致

    塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:  

    是的、我注意到数据表中没有提到速度。 遗憾的是、这是我们的旧器件、无法访问数据。 如果您对这款特定器件感兴趣、我可以联系其他团队成员、尝试找到您所需的信息。  

    我也推荐 TP4E05U06。 该器件没有特别提到 MIPI 作为一个应用、但这是因为我们只列出了少数几个应用。 该器件与 TPD4E1U06类似、但实际上它可以支持高达6Gbps 的速度。 此外、我知道您  之前提到过使用 TPD4EUSB30、它能够支持高达7.4Gbps 的速度。  

    如果您需要任何澄清或有更多问题、敬请告知。  

    此致、  

    麦肯齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天我读到过关于 TP4E05U06的信息、因为我在论坛上发现有人向我推荐 TP4E05U06、我很高兴您能提及它、它能让我确信我的方向是正确的。 我想我有正确的指针,所以将能够选择保护,非常感谢你的帮助。