This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:TCAN1044V PSPICE 仿真模型

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044V, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277586/tcan1044v-tcan1044v-pspice-simulation-model

器件型号:TCAN1044V
主题中讨论的其他器件: TCAN1042-Q1

您好、TI 团队、

我叫 Abhishek、在施耐德电气部门担任硬件设计工程师。  

我们想要模拟 CAN 收发器器件的总线故障条件#  TCAN1044V 评估时钟架构。 因此、请您分享该器件的 PSPICE 模型。

此致

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    我们可用的 CAN 收发器的唯一 SPICE 模型是 TCAN1042-Q1。 我们目前正在为 CAN 收发器创建自己的 PSPICE 模型、但目前还没有具体的时间表、因为这不是我们团队目前的优先事项。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric Hackett:

    谢谢你的答复。

    TCAN1042-Q1的瞬态模型基于 TINA 的仿真模型。 您能否共享.olb 或.lib 文件、以便我们可以在 Cadence PSPICE 工具中进行仿真。  

    由于  TCAN1042-Q1已经建模、所以我希望您能为 TCAN1044V 开发模型。  

    此外、我还想知道 在设计 CAN-FD 产品时、需要考虑哪些总线故障条件。

    此致、

    阿比谢克