您好!
下图是产品的部分方框图:
在产品正常运行期间、MCU 将复位 SOC。然后、SOC 将关闭摄像头的 POC 电源、然后再接 通电源(TI935和图像传感器将自动断电并通电)。 但是、在此过程中、TI936的供电正常、没有软件复位。 此时、TI935将报告故障 CSI 错误(如下图所示)、并且 TI936 没有 MIPI 信号输出。
因此、SOC 无法检测到 MIPI 信号并 再次将摄像头复位。 TI935不会报告故障 CSI 错误、但 TI936仍没有 MIPI 信号输出。 现在、如果 SOC 向 TI936发送复位命令、MIPI 信号输出正常。
请问 以上问题的可能原因是什么?