This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 mini LVDS 传输至 LVDS 信号

Guru**** 2895500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, DS90CF386, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1270309/how-to-transfer-mini-lvds-to-lvds-signal

主题中讨论的其他器件:TFP401DS90CF386TFP410

我们想 传输迷你 LVDS(6通道数据)到 LVDS 信号(4通道数据),有什么解决方案可以做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有为微型 LVDS 指定任何器件。 不过、它可以直接连接到 LVDS 接收器、而无需进行转换。 您能否分享一下微型 LVDS 驱动器的电气规格和目标数据速率?

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     David、您好!

    数据映射显示为 Blow。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 mini-LVDS 电气规格? 有时、mini-LVDS 驱动器能够满足 LVDS 接收器电气要求、因此您可以直接将 mini-LVDS 连接至 LVDS。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    谢谢您重播。

    电气规格显示为附件。

    您能帮助推荐用于 MINI LVDS 至 LVDS,的相关芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要的是直流电气特性、而不是交流电气 特性。 例如、下面是 LVDS 输入的直流电气特性、您是否具有类似的迷你 LVDS 输出规格?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

      显示为熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有想要使用的特定 LVDS 器件? 使用我之前的响应中的示例、

    微型 LVDS 差分输出电压范围为200mV 至400mV、LVDS 接收器输入差分电压范围为0至1V。 因此、迷你 LVDS 差分输出电压处于 LVDS 接收器输入电压范围内。

    迷你 LVDS 共模范围为1至1.4V、这也在0.05至 Vcc - 0.05V 的 LVDS 接收器内。  

    因此、对于 mini LVDS、共模电压和差分电压均处于此特定的 LVDS 接收器范围内、您可以将 mini LVDS 直接驱动至 LVDS。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     对我有什么建议吗? 视频的分辨率是800*400@60Hz 我们需要最终转换为 HDMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900607/ds90cr286a-lvds-to-hdmi 这 一 e2e 主题、这是一种潜在的解决方案。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     再次感谢您的链接。

    您能帮助评估此产品或连接到迷你 LVDS 输出的可行性吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 TI LVDS RX 吗? 如果该产品不是 TI 产品、我不能提供支持。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     关于解决方案的最后一个问题,它可以转换800*400@60Hz 视频源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     800*400@60Hz 的像素时钟频率是多少? 我计算出像素时钟频率为~23MHz、这是正确的吗?

    如下所示、TFP401支持的最低频率为25MHz、您必须确保像素时钟处于 TFP401时钟范围内。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    这个像素时钟有什么解决方案? 例如增加前沿和后沿的长度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以增加前沿和后沿的长度、这将增加 Htotal 和 Vtotal、以及像素时钟。 但您必须确保这不会导致您尝试连接的显示器出现任何问题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

      感谢您的通知。

    我渴望使用 FPD23DAEVM 实现 LVDS 到 HDMI、而 LVDS 视频来自 DS90UB948、具有800*400@60Hz。

    是否有建议或通知给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 EVM 设计文件、请查看此 e2e 主题、 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/738598/ds90ub926q-q1-the-connecting-conversion-board/2738916?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=FPD23DAEVM#2738916。  

    您可能希望从800*600分辨率开始,因为它是大多数显示器能够支持的最基本分辨率。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

       DS90UB948的视频分辨率  不正常,为800*400。 从 EVM 板来看、只支持 FPD-Link I 输入、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LVDS 到 HDMI、您会使用 DS90CF386 (www.ti.com/.../ds90cf386.pdf)和 TFP410、为什么需要  DS90UB948?

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     由于视频来自一个 采用 DS90UH941A 的 ECU、因此我们需要使用948来确定视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的问题转交给了我们的 FPD-Link 团队、以获得他们在  DS90UH941A 和948上的支持。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     非常感谢。

    因此、我需要等待他们重播、并 关闭我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengyao:  

    您能否在咨询中说明端到端视频路径是什么样的? 如果远程 ECU 上配有941、则需要另一个 FPD-Link III 解串器来将 FPD-Link 转换为另一个协议(OLDI、CSI 等)。 下游需要哪种格式? 6通道 mini-LVDS?

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan:

     谢谢您重播。

    我们显示为 pic 和 mini LVDS 的视频路径来自具有6个 通道的 TCON。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、mini-LVDS 是 TCON 的一个低级协议、用于在面板本身中显示源/行驱动器。

    我们在产品系列中不支持这种接口、因此在连接到其他 TI 器件之前、需要从微型 LVDS 到 OLDI/RGB/等的不同转换解决方案。

    此致、

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Logan 和 David、

     感谢您的答复。