This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR486:兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR486, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277940/ds90cr486-compatability

器件型号:DS90CR486
主题中讨论的其他器件: DS90UB948-Q1

您好!

 DS90CR486是否与解串器 DS90UB948-Q1兼容? 解串器输出单个 OLDI 至133MHz、但  DS90CR486 有7个数据通道作为输入、并具有单个 CLK 通道。 我是否需要133 MHz CLK 的全部7个输入? 或者、我能否将单个 OLDI 接口直接连接到 DS90CR486的4个输入通道、而留下3个通道 NC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre:

    否、这些器件彼此不兼容。 此外、这两个器件都是解串器。