This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:Sch 审核

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277788/tca9546a-sch-review

器件型号:TCA9546A

您能帮助我们查看 TCA9546 SCH 吗?e2e.ti.com/.../M305_5F00_CENTURY_2D00_0803_2D00_V100_2D00_1006_5F00_SMBUS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另需要布局 reviewe2e.ti.com/.../M305_5F00_AI_5F00_PCIe_5F00_ADAPTER_2D00_1006_2D00_PWR.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    原理图看起来很好。 系统中的最低上拉电压是多少? 它看起来是主上拉电压3.3V。 是否有1.8V 电压轨?  

    引脚4、5、9、10和11、12上是否有上拉电阻器? 我要确保每个通道都有上拉电阻器。  

    PCIe 侧存在上拉电阻器?  

    原理图部分的所有其他内容看起来都很好。  

    对于布局、我没有看到任何主要缺陷。 看起来有很大的接地平面和 VCC 平面、有利于产生更大的电流。 对于 I2C 总线通道、我看到布线相当长、存在于卡的大部分上。 请记住、每英寸 PCB 布线就需要大约3pF 的电容。 布线越长=电容越大=上升时间越慢。 添加的电感也可能会在 I2C 波形的下降沿产生尖峰。 如果这成为应用中的一个主要问题、请考虑添加串联电阻来缓解尖峰。  

    此致、

    泰勒