This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:交换通道

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277694/sn75dp139-swapping-lanes

器件型号:SN75DP139

您好!

对于该器件、您是否能够交换输入侧的 lane0、lane1、lane2和 lane3、但前提是在输出侧也相应地交换通道?

此外、在每个通道内部、如果您交换输入和输出侧、是否可以交换_p 和_n?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP139 4通道相同、只要 DP139输入和输出之间的通道顺序和极性匹配、即可交换通道和通道极性。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、感谢提供的信息! 一个后续问题是查看数据表中的引脚功能表、看起来通道4似乎专门用于基于输出的 TMDS 时钟。 是这样、还是可以将其视为与 TMDS 数据通道相同、并且时钟可以位于4个通道中的任何一个通道上?

    谢谢!

    马修·巴维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和  

    4个通道是相同的、只要通道顺序在输入和输出之间匹配、您就可以将其中任何一个用作时钟通道。

    谢谢

    大卫